帮你找到这个文件了。
请问CC3200 在STA模式下,使用TCP 客户端通信,在CC3200 程序中是否具有关闭 Nagle算法的函数接口?
请问:
我用CC3200搭建TCP无线传输,CC3200不停地向PC端发送数据,想要实现CC3200接收到PC机发出的停止命令后就停止数据发送。
例程里面给出CC3200接收数据是循环调用sl_Recv()函数:
// waits for 1000 packets from the connected TCP client while (lLoopCount < g_ulPacketCount) { …
搭车也推荐个介绍CC3000连接到yeelink云服务的文档:processors.wiki.ti.com/.../China_IOT_Contest_SimpleLink_WiFi_CC3000
CC3000_Android_App_Setup_v1_1.exe 是否支持CC3200Launchxl?
安装CC3000_Android_App_Setup_v1_1.exe时出现如下错误:
LaunchAnywhere 错误
载入Java VM时Windows出现错误:2
下载的是CC3000_Android_App_Setup_v1_1 是否支持CC3200 ?
只搞过使用2.4GHz频段的cc3000模块,今天听说有种cc3000是用低频通信的,但是在官网上又找不到另外用于低频的cc3000,只能在这里咨询一下
你好像给错了网址