• CC3200: 链接radiotool工具失败

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3100,

    链接there seems to be an error when trying to retrieve deivce information.this means the device may not have been flashed with the proper FW or application(if using3220),and thus radio…

  • CC3200SDK: cc3200作为创建多个套接字,连接多个服务器,有异常

    Part Number: CC3200SDK
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200

    cc3200作为创建多个套接字,连接多个服务器时,有异常

  • CC3200-LAUNCHXL: P2P例程无法通过wifi Direct连接手机

    Part Number: CC3200-LAUNCHXL
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, UNIFLASH

    CCS:8.3.0

    SDK:1.5.0,CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\example\p2p

    手机型号:华为Mate60

    程序停在这个while中了,例程一点没改,直接debug或者uniflash下载都连接不上,一直显示正在连接,连接一会之后在可用设备列表中,cc3200-p2p-device消失了。请问需要手机进行设置吗…

  • CC3200-LAUNCHXL: CC3200使用Uniflash无法烧写问题

    Part Number: CC3200-LAUNCHXL
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3200SDK, CC3200, CC3100

    CCS:12.4

    Uniflash:UniFlash 8.2.0

    SDK:CC3200SDK-1.5.0-windows-installer

    硬件:CC3200-LAUNCHXL

  • CC3200: 手册中关于PRCM寄存器的疑问

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: , CC3235MODSF

      你好,我在准备用寄存器操作的时候,发现手册中有PRCM寄存器及附属寄存器的偏移地址,却未在该手册中查询到PRCM寄存器的基地址(SWRU367D)

  • [FAQ] Wi-Fi FragAttacks - FRagmentation 和 AGgregation Attacks

    TI 产品安全事件响应团队 (PSIRT) 分析了针对 Mathy Vanhoef 发布的

    Wi-Fi® 器件的一系列aggregation和fragmentation攻击,

    发现可能仅有一部分攻击能够影响到 CC3xxx 和 WL18xx 系列中的 TI Wi-Fi 组件。这些攻击可能会导致

    问题,例如任意数据包注入。  这些攻击需要实际接近目标 Wi-Fi 器件,

    并且攻击方式很复杂,难以利用。  请参考 TI PSIRT 安全通报 TI-PSRIT-2020-090066 和本文档以了解更多详细信息…

  • cc3200tcp通信中sl_accept函数最多只能连续接收七次连接请求,怎么增加连接请求或者循环使用分配了的关闭了的socket号

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

      ccs版本为CCS7.3.0.00019_win32,cc3200sdk版本为CC3200SDK_1.3.0

      在tcp例程上我修改了服务器端的程序,让它能够接收处理多个client请求,但在只有一个client请求连接情况下,不关闭server,不断重置client来连接server,但是在重置后第七次的连接中sl_accept函数就会返回-10的错误返回值,也就不再接收client的请求连接,但其实只有一个client连接在server端…

  • CC3200对外部1M Flash中文件的操作 的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    我需要在外部flash中储存一个大概500k的文件,并且需要对它进行读写操作。

    例如,我从网络上获得文件保存在flash中,发现超过69000个字节左右的时候,就报错了。

    于是我用C:\TI\CC3200SDK_1.0.0\cc3200-sdk\example\file_operations的例程测试,把原来限制的64Kbyte 改成69Kbyte,结果出现同意的现象。

    sl_FsWrite的返回值是 -15,  

  • 用户试用分享篇-【TI CC3200 LaunchPad试用体验】+软件搭建+Blinky例子

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, UNIFLASH, CC3200

    开发环境搭建

    1.下载code composer studio 6.0.1; 

    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v6

    2.下载cc3200sdk;

    www.ti.com/.../cc3200sdk

    3.下载工具Uniflash;
            www.ti.com/.../uniflash
    4.下载串口调试工具…

  • D:/TI/CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/netapps/http/client/network.h 错误

    TI 工程师,你好:

    这个头文件为什么会错误,有人可以帮我解析一下吗?

    line 74: fatal error #35: #error directive: No or unrecognized network configuration specified
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../main.c".
    Compilation terminated.

  • No or unrecognized network configuration specified email项目

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

    TI 工程师,你好:

    我想email项目里面添加http 连接读取下载文件的功能,

    a."${CC3200_SDK_ROOT}/netapps/" 在CCS编译环境里量添加了这个环境变量的头文件。

    b.在main函数面添加相应调用http功能的头文件,

    // HTTP Client lib
    #include <http/client/httpcli.h>
    #include…

  • SDK 里面的email_demo 和file_download的,这两个项目要怎么才能够整合在一起。

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    TI 工程师,你好: 

            就是我这边觉得email项目,这个功能还是比较完善的

                                   (1)按键驱动

                                    (2)smart config一键配置

                                     (3)跑的是RTOS操作系统

                 这个项目跟我们实际要移植相关的业务移植进来,还是比价贴切的。还有一个需要http下载文件的功能,所以我就想

    把file_download 这个里面没有操作系统的…

  • cc3200 p2p demo 测试不成功

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

    你好!

           使用CC3200 LUNCHXL开发板,下载CC3200SDK_1.1.0中的P2P样例,运行以后,终端出现如下信息

    *************************************************
    CC3200 P2P Demo Application
    *************************************************

    Scan Wi…

  • 使用IAR编译CC3200 SDK自带的get_time例程时出现错误

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    只修改了common.h里的SSID和密码,其余设置均为默认值

    如下图所示,在链接时出现错误信息:

    Error[Li060]: module "xdc_init.orm4(iar.targets.arm.rts.arm4)" contains C++ code built for use with the (E)C++98 library. This code is not link compatible with…

  • CC3200用IAR编译出错

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    我用IARcc3200打开TI CC3200SDK包的示例程序的时候IAR会包下面的错,而且无法编译,是因为我用的IAR的版本不对还是什么啊?

  • CC3200 CCS oslib编译不通过

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

     CCS中编译oslib时出现如下信息:

    **** Clean-only build of configuration free_rtos for project oslib ****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k clean
    DEL /F "free_rtos.a"
    DEL /F "croutine.d" "heap_3…

  • I have problem when run MQTT_client on CC3200

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    Hi TI,

    我用CC3200SDK_1.3.0上的MQTT_client,然後在windows上用mosquitto去開一個broker,

    並把設定

    /*Defining Broker IP address and port Number*/
    #define SERVER_ADDRESS "10.35.81.14"
    #define PORT_NUMBER 1883

    可是執行程式會發生Broker…

  • CC3200 smartconfig 移植问题(nonos 移植到 freeRTOS)

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    CC3200SDK1.3中的demo程序provisioning_smartconfig是不带操作系统的,想将这个smartconfig移植为freeRTOS。

    在SmartConfigConnect()函数中有使用 _SlNonOsMainLoopTask()这个函数。而且 _SlNonOsMainLoopTask()这个函数是在nonos.c中的。

    1.请问应该使用哪个函数代替_SlNonOsMainLoopTask…

  • CC3200MOD led灯点不亮

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    这边跑的是cc3200sdk_1.3.0的实例,gpio9对应的是红灯,gpio6对应的是绿灯。pinmux.c已经配置。但是灯总是不亮。检测电流时,显示的是14ma,请问下是哪里出问题?

  • 急需工程师实际解决我的疑惑:cc3220的smartconfig模式对安卓的支持太差,我应该在怎么解决。

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

    TI 工程师,你好:

        我原来用CC3200的模块做smart config配置,成功率非常低;大多数情况是模块脸上网了,手机显示失败;我已经问过你们至少2次;但是回答很简单,基本上是没解决问题。  

      前次回答说改成CC3220芯片,我今天和模块供货商确定现在用的芯片就是CC3220,结果和你们上次的答复不一样,这个芯片还是smartconfig不好用。IOS的支持的可以安卓的支持的太差,华为mate手机…

  • cc3200问题,想请教一下

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

    我从cc3200sdk中找到程序,结果调试的时候显示找不到 F:\work2\wlan_station\Release\gpio_if.obj
    找不到 F:\work2\wlan_station\Release\gpio_if.d

  • 【全新技术资料+问答】低功耗Wi-Fi在智能家居中的应用,直播资料发布,持续更新中……

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF, MSP430FR2433, MSP430FR2311, TLV62130A, TLV62569, TLV3691, TLV521, TLV8544, BQ25606

    在无线音视频传输设计中,低功耗和安全性是首要考虑的因素。如何让 Wi-Fi 摄像头实现无需插电和随意安装?如何保证网络传输中的数据安全?

    凭借其完善的软件架构,出色的射频性能及快速唤醒持续连接的低功耗特性,TI 针对智能家居推出了多款音视频传输方案…

  • 关于CC3200复用引脚的问题请教TI技术支持

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

    我想将CC3200SDK里面的uart_demo例程做如下改动:uart_demo例程默认选用PIN55 PIN57作为UART0的TX和RX,我想将PIN3和PIN4设置为UART0的TX和RX,我的步骤如下:

    主要修改函数PinMuxConfig();

    在该函数里面,

        //
        // Enable Peripheral Clocks
        //
        MAP_PRCMPeripheralClkEnable…

  • provisioning_ap范例询问

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

    您好,

    我现在用的是CC3200SDK_1.3.0的provisioning_ap,我有两个问题想请教,

    1.在provisioning_logic.c里面,有一个延时动作,约30多秒,似乎是在取得周围wifi router以及进入AP mode的时间,

    请问他一定需要这么久的时间吗?式子如下,记得g_libraryTimeout是带入3000。

    sl_SyncObjWait(&g_EventRecvSyncObj…

  • CC3200sdk例程的wlan_sta和tcp_socket的差别

    Other Parts Discussed in Thread: CC3200

    我先前的理解是前者是后者的基础,但是发现后者没有创建SLS和WAM任务,为什么呢

1 2 3 4 5 »