Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3100,
链接there seems to be an error when trying to retrieve deivce information.this means the device may not have been flashed with the proper FW or application(if using3220),and thus radio…
CCS:8.3.0
SDK:1.5.0,CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\example\p2p
手机型号:华为Mate60
程序停在这个while中了,例程一点没改,直接debug或者uniflash下载都连接不上,一直显示正在连接,连接一会之后在可用设备列表中,cc3200-p2p-device消失了。请问需要手机进行设置吗…
Hi
购买了CC3220SF-LAUNCHXL准备学习一下wifi_doorlock.zip实例。将wifi_doorlock,zip保存于C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL…
CCS:12.4
Uniflash:UniFlash 8.2.0
SDK:CC3200SDK-1.5.0-windows-installer
硬件:CC3200-LAUNCHXL
我想使用Internal Update方式进行OTA,但是不知道如何将.tar文件写入到SimpleLink文件系统,以前的CC3200项目是通过tcp接收bin文件原始数据通过sl_FsWrite()写入文件系统,更改mcubootinfo重启MCU,这样很方便就完成了OTA,现在使用CC3235SF也能这样操作吗…
尊敬的TI工程师您好
我在烧程序的时候,进度条到了99%后出现报错,如下图所示,想请教下您们怎么解呢?非常感谢
TI工程师您好
CC3235mods带有一个32Mbit的spi flash 。请问我可以通过什么手段知道flash 的map吗?
我一直在用uniflash下载程序,也没有涉及到flash的地址。请问将来如果用SPI直接烧写的话,flash map如何获得?
期待您的指导。
十分感谢。
IAR Debug问题
1.导入官方例程”Out of box“
2.make OK
3. download and debug 报错,见下图
TI工程师
您好。
在自制板上,使用的CC3235MODAS默认是Production模式。目前不能调试,有SPI,SWD,以及RS232C(UART1)接口。
我想通过uniflash生成一个Development的image,通过SPI下载到flash中,以便修改CC3235MODAS的工作模式。
请问这种方法是否可行?如果可行,可以告诉我生成image的方法吗…
TI工程师您们好
我从TI官方导入了一个例程(i2ctmp例程)并编译了一下,采用MCU+IMAGE的方式,结果报错,如下
Description Resource Path Location Type
gmake: *** [all] Error 2 i2ctmp_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs C/C++ …
TI工程师您们好
我使用的是LAUNCHXL-CC3235S,每一个ti官方例程中,有两个syscfg,一个是“例程名.syscfg”,另外一个是“image.syscfg”,分别拉开发现下面各有菜单,
“例程名.syscfg”如下图:
“image.syscfg”如下图…