1.使用CC3xxx_RadioTool中携带的ccs工程
2.gui工具中设置5g信道时 power为灰色不可修改,参考了手册中的说明这个参数对5g信道下的发射不产生影响
3.目前我们想要通过一个认证,需要5.8gwifi的发射功率限值在13.98dbm内目前使用原本的工程是不能满足的。
4.我们能否通过修改1中描述的工程中的部分代码,来降低cc3235sf这颗芯片在5g模式下的发射功率?
1.使用CC3xxx_RadioTool中携带的ccs工程
2.gui工具中设置5g信道时 power为灰色不可修改,参考了手册中的说明这个参数对5g信道下的发射不产生影响
3.目前我们想要通过一个认证,需要5.8gwifi的发射功率限值在13.98dbm内目前使用原本的工程是不能满足的。
4.我们能否通过修改1中描述的工程中的部分代码,来降低cc3235sf这颗芯片在5g模式下的发射功率?
使用CCS12.3版本编译SDK5.3里面的MQTT例程,出现Error: SLImageCreator.exe: Device is not detected. The application binary was compiled, but the image cannot be generated. Plug in your LaunchPad and try again.请问如何解决?
三块CC3220SF评估板,一块做AP,两块做STA。
AP的IP是10.123.45.1,两个STA同时连AP的时候,绝大多数情况下IP都是10.123.45.2和10.123.45.3
但是有时会被分配成10.123.45.3和10.123.45.4
保证子网中没有其它STA连入AP,由于要用IP识别身份,这种IP分配的不确定性会导致问题
请问为什么IP分配有时会出现3和4的情况…
两块CC3220SF,一块发,一块收。使用的是UDP协议。
在多次通断电测试中,经常会出现发端sl_SendTo显示发送成功(返回发送字节数),但是收端sl_RecvFrom返回-11的情况,导致后续通信无法进行。
重新上电两板,可能正常,也可能不正常。
想请问sl_RecvFrom都在什么情况下会返回-11。
使用3个cc3220sf,一个做ap,两个做sta。在wifi连接后建立ap与sta间的udp连接。
ap每隔一秒向两个sta循环要数,接收数据也是循环接收。
调试过程中发现,当sta只启动一个时,ap循环接收数据中对另一个sta的UDP sl_RecvFrom (传给API的addr中明确写了IP地址的) 返回值竟然也是正常收数的字节数。
这正常吗?
是什么问题导致的?
想用CC3100连接到openweathermap.org上获取实时天气,但输出结果显示该http链接已移除(301 Moved Permanently),需要采用https来获取天气信息。
请问如何修改代码才能改为https连接呢?
代码如下:
我有一个wifi信号(ssid:NETGEAR47_5G,信道:52)
我将国家码设置成RS,并开启如下信道(36,40,44,48,52,56,60,64),可以正常连接上wifi。
此时我再将国家码设置为CN,并将信道设置为(36,40,44,48,149,153,157,161,165),断开wifi并重新连接,还是会连接上信道为52的wifi。
此时我用以下代码读取的已开启wifi信道参数为0x1f0000f,按道理说并不会连接上52信道的wifi…
代码是一个AP的代码,里面开了两个线程A和B,A优先级2,B优先级1. A线程发送命令,B线程接收数据
初始工作正常,A每3秒抢断一次B。
经过一轮工作(与STA连接,数据传输完断开)后,B正常运行,A不抢断B了这是为什么?
讲道理如果A中发生阻塞,B应该不执行了,但是我目前的情况是B正常在执行(没有阻塞),A不抢断了。
求助TI工程师们
CC3220SF进入Hibernate再从Hibernate中醒来(WakeOnRTC)的过程,能不能理解成相当于按了一下RESET键的过程(如果不考虑RTC的运行的话)
1、CC3220SF的广播模式是指Transceiver Mode吗?
2、用了Transceiver Mode发现大概率丢包怎么回事?
希望依次回答,谢谢
CC3220SF建立了Transceiver Mode,但是在接收端使用下面这两句话,无法显示出传输的数据,怎么回事?保证信道设置、比特率设置等正确无误。
Status = sl_Recv(Sd, RecvBuf, 1000, 0);
UART_PRINT("%s\n\r", RecvBuf);
应用背景:
两块CC3220SF 开发板,一块做AP,一块做STA。
AP通过无线网络唤醒STA,STA在无任务时需要保持低功耗,AP功耗无限制
问题如下:
1、STA在进入LPDS模式时,能保持AP连接吗?能保持UDP Socket连接吗?
2、能够触发网络唤醒的事件有哪些?
背景:
我用两个CC3220SF,一个当Server,一个当Client,建立TCP Socket连接,可以正常收发数据。
当我在Client和Server两边均使用sl_Close关闭了当前套字后,准备让Client向Server再次发起连接。
结果Server原来的sl_bind sl_listen sl_accept全部失败,两者无法二次建立连接。
(简单说就是两边sl_Close后,原来TCP Socket连接的代码再执行一遍…
请一定一定看清我的问题:
在同一对CC3220SF(一个当server,一个当client)间可以同时建立几个TCP Socket(非Transceiver Mode)连接?
现有两块CC3220SF,一个充当AP(Server),一个充当STA(Client)。
当实现了AP-STA连接后,STA通过端口5001和AP的IP4地址建立了Socket(SL_AF_INET类型)连接,
后STA又发起Socket连接,端口是5000,AP的IP4地址不变,类型仍为SL_AF_INET类型,但是连接失败
请问一个CC3220SF和另一个CC3220SF间没办法同时建立多个Socket连接吗?
…