• BP-CC3351: tm4c129exl增加wifi

    Part Number: BP-CC3351
    Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3200, LP-AM243

    我們目前tm4c129exl是使用SPI溝通其他 wifi module

    最近需要更換wifi module,目前有借到BP-CC3351

    我從Mcu CC33XX User's Guide R4看應該同樣用spi與其通訊

    但我未找到SPI通訊協定內容

    請問我要如何進行測試

    另外CC3351是否能像CC3200一樣進行編輯

  • CC3200: 链接radiotool工具失败

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3100,

    链接there seems to be an error when trying to retrieve deivce information.this means the device may not have been flashed with the proper FW or application(if using3220),and thus radio…

  • CC3200: 誰有udp_socket sample code 加上country code已經改為EU國碼的bin?

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    我使用CC3200 WIFI CHIPSET

    因為要重做法規, 需要測試CH13

    我需要基於這個SAMPLE CODE udp_socket 去增加將國碼改為EU的測試用F/W

    現成的udp_socket  Default 是US , 所以我需要將國碼改為EU

    誰能幫忙

  • CC3200SDK: cc3200作为创建多个套接字,连接多个服务器,有异常

    Part Number: CC3200SDK
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200

    cc3200作为创建多个套接字,连接多个服务器时,有异常

  • CC3200-LAUNCHXL: P2P例程无法通过wifi Direct连接手机

    Part Number: CC3200-LAUNCHXL
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, UNIFLASH

    CCS:8.3.0

    SDK:1.5.0,CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\example\p2p

    手机型号:华为Mate60

    程序停在这个while中了,例程一点没改,直接debug或者uniflash下载都连接不上,一直显示正在连接,连接一会之后在可用设备列表中,cc3200-p2p-device消失了。请问需要手机进行设置吗…

  • CC3100: CC3100在STA模式下,与服务端通信,一段时间后异常

    Part Number: CC3100
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120

    TI工程师好:

    我用cc3100与stm32通过SPI连接,配置成STA模式,mcu为客户端,mcu通过AP连接到服务端,TCP一直发送数据,一定时间后进入_SlNonOsMainLoopTask()函数里死循环,TCP也不返回send失败,请问怎么排查问题?

  • CC3200: 请问如何关闭cc3200 网页控制

    Part Number: CC3200

    如何关闭 DNS 服务器

  • CC3100: cc3100 stm32 mcu通信

    Part Number: CC3100
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, , UNIFLASH

    TI工程师好,想请教以下问题:

    我通过STM32 mcu 通过spi与cc3100通信, 目前通过串口已经烧写完成servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

    [01:52:52] INFO: --- please restart the device ---
    [01:52:59] INFO: connection succeeded

  • CC3200: 使用CCS 3.4版本烧录固件出现无法加载文件的问题

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    如图所示,我删除了原来的CCS 3.4,并重新安装后,仍然有这个问题,检查提示路径,发现无法加载的DLL文件是存在的。且我新建了一个New Configuration还是会出现这个问题,请问如何解决

  • CC3200-LAUNCHXL: CC3200使用Uniflash无法烧写问题

    Part Number: CC3200-LAUNCHXL
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, , CC3200SDK, CC3200, CC3100

    CCS:12.4

    Uniflash:UniFlash 8.2.0

    SDK:CC3200SDK-1.5.0-windows-installer

    硬件:CC3200-LAUNCHXL

  • CC3200: 实际应用时可以以11Mbps速率无线传输吗?

    Part Number: CC3200

    目前在做一个无线实时传输项目,每秒的数据通量固定在11Mbps,传输距离2M,想问一下,在通常情况下(设计适当)应用CC3200芯片或者模块能否完成这些指标

  • CC3200: 烧录例程wlan_ap和wlan_sta都出现卡在显示标题的问题

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    烧录sdk例程里的wlan_station和wlan_ap后运行的时候用超级终端看都只显示标题

    就类似上面这样

    就只改了common.h中的ssid_name,其他都没变

    uniflash烧录的情况是这样

    但是debug的时候没有遇到问题,烧录后就只显示标题了

  • CC3200: 买了webee的cc3200模块接上底板一直没办法烧录

    Part Number: CC3200

    这是模块原理图

    这是底板图

    然后我用的是usb转ttl的那个ch340的模块接在uart0的两个排针上,烧录时也将sop那个开关拉到了高,com也是设备管理器中的数字但是还是报错

    这是报错内容

    这是设备管理器

    真的不知道是什么原因 [哭]

  • CC3200-LAUNCHXL: cc3200

    Part Number: CC3200-LAUNCHXL
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200

    cc3200用iar调试时显示 ELF/DWARF Error: Unsupported .debug_info format version:4 

    这是什么原因

  • CC3100MOD: 例程Lab_cc3100例程错误

    Part Number: CC3100MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3100, , CC3135, CC3120, CC3200, CC3120MOD, BOOSTXL-CC3120MOD

    板子是MSP432P401R,用的例程是Lab20_cc3100,在运行时,configureSimpleLinkToDefaultState函数,返回数值-100

  • CC3200是用的Wi-Fi,想升级成Wi-Fi和蓝牙模块,有推荐的吗

    Part Number: CC3200

    Wi-Fi改成Wi-Fi和蓝牙功能,编程不要太难。

    最好是SPI接口

  • LAUNCHXL-CC3235SF: 关于OTA的问题

    Part Number: LAUNCHXL-CC3235SF
    Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3200, UNIFLASH

    我想使用Internal Update方式进行OTA,但是不知道如何将.tar文件写入到SimpleLink文件系统,以前的CC3200项目是通过tcp接收bin文件原始数据通过sl_FsWrite()写入文件系统,更改mcubootinfo重启MCU,这样很方便就完成了OTA,现在使用CC3235SF也能这样操作吗…

  • CC3235MODSF: SPI主机模式下,启动TX和RX通道DMA,调用sl_send后卡死

    Part Number: CC3235MODSF
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

    CC3235MODSF开发板,SPI采用master模式,数据宽度两个字节,发射和接收通道都连接上DMA,双DMA通道,用的tirtos系统上跑WIFI-AP模式,调用sl_Recv接收上位机数据通过DMA到SPI发射出去,SPI DMA接收到的数据通过sl_Send发送到上位机。问题来了,当我发送和接收的数据包很小的时候没有问题,整个过程很流畅…

  • CC3200: CC3200的下载问题

    Part Number: CC3200

    你好:

             我看了CC3200的官方的板子原理图里面使用UART下载的管脚是连接的PIN55(CC_GPIO_01)(UART0_TX)和PIN57(CC_GPIO_02)(UART0_RX),是不是也可以使用PIN53(CC_GPIO_30)(UART0_TX)和PIN45(GPIO31)(UART0_RX)?使用的时候需要注意什么?

  • CC3200: 求助求助!!使用uniflah烧录程序出现FATAL: Error loading the bootloader. Error code: -3

    Part Number: CC3200
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    使用的uniflah3.4.1,sop2号脚已经置1,请求大佬解答

  • CC3200: CC3200和CC3235支持自适应跳频传输设置?

    Part Number: CC3200

    由于2.4G频段比较拥挤,导致传输不稳定,CC3200支持WiFi自适应跳频传输吗?同样,CC3235是有2.4G和5G频段,它支持跳频传输吗?

  • CC3200: CC3200 SPI Master DMA数据获取

    Part Number: CC3200

    FPGA 作为从设备,CC3200作为主设备,通过SPI Master模式和FPGA进行数据交互;

    有几个问题,

    1 SPI 作为Master,调用DMA,什么情况下能触发SPI进行读写呢?触发的条件怎么设定;

    2 若FPGA侧数据采集已经满了,怎么通知SPI DMA获取搬运数据呢?

    3 SPI作为Master SPI_INT_DMARX/TX这个触发的条件是什么?

    4 SPI作为Master SPI_INT_EOW这个触发的条件是什么?

    5 对于FPGA…

  • CC3200: 要如何才能将ent_waln的例程连接到企业级路由器

    Part Number: CC3200

    请教一下, 我用的sdk是1.3.0版本, 用SL_ENT_EAP_METHOD_PEAP1_MSCHAPv2这个方法连接,老是被radius服务器拒绝连接,是为什么呢,或者说连接的正常流程是什么,有步骤吗

  • CC3200MOD: 如何增加wifi信号强度

    Part Number: CC3200MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200

    WIFI前期开发用的CC3200-LAUNCHPAD,CC3200作为AP,信号强度很强。而后采购了CC3200MOD模块自己做了张板子,天线模块用的和开发板一样,但是同样的代码烧写进去发现信号强度很弱,只有将板子和站点端贴得很近很近信号强度才正常,这是怎么回事,阻抗匹配也做了,想着是CC3200MOD信号应该没问题,难道是模块有问题吗,还是需要怎么调试?

  • CC3200MOD: 如何調整模組於某頻率範圍的dBm值,以符合工业和信息化部关于加强和规范

    Part Number: CC3200MOD
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200,

    1.如何设置或控制wifi dBm低于要求值?

    一个。中国发布了新的要求(工业和信息化部关于加强和规范 2400MHz、5100MHz 和 5800MHz 频段的无线电管理
    相关事项通知)于 2021 年 10 月 13 日,其中要求杂散域中的发射机无用发射不应超过所需的限制 dBm,如下所示

        

        b. 结果表明CC3200模块在2487~2455频率范围内超出限值

1 2 3 4 5 »