TI的工程师们,大家好。
最近在弄CC2530的OAD,好不容易按照OAD的英文教程更新image成功了,然后restart device时报错“Restart Failed"。请问大家遇到过这种问题吗?求帮忙解答。谢谢!
此外还有个问题,为什么OAD时先下载boot代码再下载应用无法调试程序,而OTA可以调试。版本:CC2530-2.5.1a.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的工程师们,大家好。
最近在弄CC2530的OAD,好不容易按照OAD的英文教程更新image成功了,然后restart device时报错“Restart Failed"。请问大家遇到过这种问题吗?求帮忙解答。谢谢!
此外还有个问题,为什么OAD时先下载boot代码再下载应用无法调试程序,而OTA可以调试。版本:CC2530-2.5.1a.
大家好,还有个问题。在OTA时,为什么点击”Image Notify"后没有反应,然后点击“Read Attributions"后就出现”Unable write to COM port"的错误,求工程师们解答。
烦请有过这方面调试经验的同志不吝赐教。
VV您好,
使用的是OAD,OAD里面发送image成功后,重启设备Failed.而且OAD无法调试下载到Boot代码后面的应用。
OTA也在尝试,OTA不清楚有没有能发出去,加断点?OTA没有出现加载发送进度条的画面,点击后就没有反应了。OTA console是不是一定要开启ZIGBEE的流控才能使用,流控是用什么芯片开启,引脚怎么接?是路由设备。
谢谢VV.