This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于zigbee PANID + 1 的问题

项目应用中要求一个zigbee网络的 PANID 能配置为一个固定的值,   测试发现终端或路由用-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID 指定后就只能加入到指定的PANID网络。

但是协调器则不是,如果下面有路由,重启协调器PANID会加1,导致通信不了。 查资料说加入NV_RESTOE 后能解决这个问题,加入NV_RESTOE后重启协调器确实不会加1。   但是还有一个问题就是发现NV_RESTOE对协调器来说只有有一个设备加入了才起作用!!!!,           这样就出现了一个问题,

比如我要更换原来网络中的协调器硬件(这个在网关里面,升级网关项目中会有),重新烧了程序放在原来的网络中,PANID还是会加1,唯一的解决办法就是把这个协调器先远离原来的网络,让一个设备先加入。再拿回原来的网络,这样PANID就不会变了,这时NV_RESTOE才起作用。   --------这个办法觉得不是一个好办法呀

大家做工程的时候有没有遇到过这样的问题?     求大神出来指点!!  

  • 我用的协议栈是   ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0    pro

  • uint16 ZDApp_CoordStartPANIDConflictCB( uint16 panid )
    {
    return ( panid + 1 );
    }

    如果检测到冲突只 还是return panid  可以解决PANID+1 吗?

  • 求TI的大神们指点一下   thanks !!!

  • 感觉还是不行,会循环在这里

  • ti的zigbee在线服务解答一下呀,都两天了,效率!,不管怎样给个说法呀。

  • 你的理解和找到的相关的代码都是正确。 

    如果你说的协调器需要升级的话,如果升级以后的协议器需要和原先网络里面的设备一起工作的话,需要把原先网络的相关信息保存到新的协调器上去,不仅仅是PANID,extend PANID 还有NWK Key,等等。不是你说的仅仅改个PANID就可以了

  • 谢谢 W的解答,那么还有以下疑问

    1:用什么方法可以把原来协调器的信息保存到新的协调器中?

    2:我现在的做法就是烧同样的协调器代码,发现也能与原来的网络通信,这样做有没有什么隐患或不合适的吗?

    3:现在最大的问题就是烧了新程序的协调器必须先远离原来的网络,让一个设备加入后再拿回来,这样才能与原来的网络通信,这个

           有没有解决的方法? 这个肯定能解决,请W 大神指点一下,不甚感激!

    4:我现在是协调器开启了NV_RESTORE下面的其他节点没有使用,发现系统整个重启后节点的短地址会变化,我担心协调器会不会保存之前的网络信息,比如说

          他的子节点网络短地址,这样时间长了,系统重启次数多了协调器ROM会不会用完?这个担心有必要吗?

    再次期待W大神的解答,谢谢了!

  • 我也遇到了你的这个问题,就是协调器坏了要更换新的,但是却没法和原来的网络连接了,网络中都是路由器,都没开NV_RESTORE。

    你说的,唯一的解决办法就是把这个协调器先远离原来的网络,让一个设备先加入。再拿回原来的网络,这样PANID就不会变了,这时NV_RESTOE才起作用。

    让一个设备先加入,是指随便的设备还是原先网络中的设备,我发现随便用一个路由设备加入之后,还是没法跟原来的网络通信。

    你能交流一下具体的方法,或者有什么更好的方法吗?谢谢

  • 问题已经解决,我发现我之前用的是GenericApp写的程序,协调器器重新下程序后,没法再和原网络中的路由器通讯了;今天尝试把程序移植到SampleApp的协议栈中,发现没有问题了,不管是协调器断电还是重新下载程序,都可以继续和原网络中的路由器通信。

    当然,两次实验的前提是,协调器的panid不自动加1,更改了return (panid + 1);协调器和路由器都不加NV_RESTORE,这样网络是动态的

    uint16 ZDApp_CoordStartPANIDConflictCB( uint16 panid )
    {
      return ( panid ); //panid + 1 协调器搜索到已经存在网络,发生网络冲突时,panid不再自动加一,使得协调器复位后能够重新加入原来的网络。
    }

    所以,我想问一下TI 协议栈里面的SampleApp,GenericApp,SimpleApp都有什么区别,是否确实会影响到组网通信,希望有人继续讨论

  • 不好意思,进入了误区,我发现跟SampleApp,GenericApp,SimpleApp没有什么关系,之前问题根本原因是我的程序之前开启了加密算法-DSECURE=1,后来的程序没有开启加密,所以造成了这样的误解。而且开启加密算法之后,并非没法通信,而是需要尝试与之通信才能最终进入网络,大概需要几分钟,应该是加密算法的缘故。为什么会这样呢,而不是直接进入网络,这些等待的时间在做什么呢,希望TI的大神指点,能否缩短这些等待时间?

  • 你只修改return (panid + 1);为return (panid )就可以了?

    我用的也是GenericApp,路由与协调器都没用NV_RESTORE,    发现如果协调器断电重启就入不了网,也建立不了网,你遇到有这种情况吗?

  • 自己顶一下,帖子不要沉了,TI 的大神看到请解答一下,也可以帮到更多的人。

    说实在的感觉ZSTACK的功能是强大,但感觉配套的文档真的不全,工程应用真的不够。遇到问题只能自个摸索,效率低。

  • 是的,这样做协调器的panid就没有再改变了;

    我关闭加密后(-DSECURE=0),GenericApp的程序也可以实现协调器断电或重新下载程序,上电后都可以继续和原来的路由网络通信;

    你所说的重启协调器建立不了网,是指什么?把其他路由设备关闭,再开启一个路由,也加入不了重启协调器的网络嘛?