hi all . C.與主機距離遠近自動升降低發射功率
1其RSSI及LQI,,可由afIncomingMSGPacket_t, 它看起來是由Imcoming packet中,得到.
因此若要得知某二裝置時,需要特別指定其目標. 1.依我們的需求router中,而end device的目標是在coord.
那在router中是否可以得知它對於End device 的RSSI?
或著是 " 如何得知任二者(無論是那一role)之間的RSSI(或LQI) "
2.RSSI/LQI (LinkQuality) , 其選擇 RSSI是距離 ;
而 LQI則為信號品資? 對於二者如何改善 ?
3.改變,其發射功率 ? 1.ZmcSetTransmitPower(TX_PWR_PLUS_19);
是否可在任一時間點改變或只有開機時才可以去設定?