This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZStack 协议路由BUG

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

现在    ZStack-CC2530-2.5.1a     Z-Stack Mesh 1.0.0两个版本里面测试,关于路由功能都有严重BUG,路由中继功能极不稳定,可以说是根本无法做产品使用,发了好几个帖子问TI的工程师们   也是以沉默作回应,不知道是你们自己不会,还是你们本身就知道这个BUG而无言以对,

好歹你也说一声,如果你们做的协议栈本身就有BUG,那就给个回应,免得浪费我们感情,如果你们没这个BUG,那也说一声,至少让我们对你们还有点希望。

不知道你们这些所谓的“TI工程师“什么时候能真正的帮助别人解决问题,不要整天答非所问的回答一些帖子,装作一副貌似你们懂得样子

  • @biao zhang5

    按照你说的路由功能不稳定,你觉得路由功能有‘BUG’,这些对于你,对于我们来说只是表面的现象。

    我们愿意帮到客户去解决问题,但是请详细告诉我们问题出现的环境,或者说一个问题可以被复现的环境,比方说协议栈版本,一个网络几个节点,多少enddevice,多少个路由器,网络搭建的测试环境是什么,基本的功能是什么(协调器轮询,节点主动上报),什么情况下会出现问题,出现问题的时候在抓包文件的哪个位置。也希望你们能够配合。

    每个人的精力和时间都有限,请见谅。对于你们来说Deyisupport肯定不是你们唯一的支持来源,可以有E2E,代理商,google等等。

    谢谢!

  • 我们现在遇到类似问题,发现中继根本就用不起来,使用条件非常苛刻,链状中继(单路由节点)基本不能用,需要路由节点信号非常强时才可以,并不是路由节点能跟中心稳定通讯就能做中继。多路由节点情况稍微好点,但也丢包严重。没有中继的zigbee还叫zigbee吗?

    用TI原生协议栈,有人能做出产品并把多层的别墅顺利安装成功并稳定使用的吗?