This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

再发一个帖,关于zigbee网络地址的问题讨论

我使用ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0 做工程应用。各节点间的通信用的是短地址,网络短地址是随机分配的。也就是说短地址是无法事先知道的,而且系统重启也是会变化的。

现在遇到的问题就是

1:如果协调器下面的节点不主动上报数据就不知道节点的短地址,就无法与这个节点通信!   除非协调器广播一个查询短地址的信息,小面的节点收到后报上来,       或  , 用节点的IEEE地址查询对应的短地址,还有没有其他的办法?

2:这个短地址可不可以由用户配置? 因为之前用过别的厂家生产的zigbee模块,“节点地址”是可以配置的,他们用的也是zstack,但不知道这个“节点地址”是不是               zstack  中的短地址?。    这样就方便用户使用了,不然在使用的过程中因为通信是用的短地址,而这个短地址是会变化的,用户系统中的节点设备必须有               一个         唯一的 标示码来绑定这个会变化的短地址才可以区分是哪个设备。

       短地址可以预先配置吗? 或者其他的实现预先固定设备通信地址的方案?