This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2340R5: 在zigbee保持连接的情况下,最低功耗是多少?

Part Number: CC2340R5
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

在zigbee保持连接的情况下,最低功耗是多少?,待机模式下,zigbee连接能不断开吗?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 最大功耗将在很大程度上取决于Zigbee节点类型(ZC、ZR、ZED)以及SysConfig和应用程序定义的轮询和ZCL报告参数(以及最大TX功率)等因素。给定适当的TX功率和轮询配置,Zigbee终端设备的平均功耗将可靠地远低于5 uA,随着轮询频率和TX功率输出的降低,功耗将继续提高。

    Zigbee终端设备通过偶尔向其父级发送数据请求(称为轮询签入方法)在网络中“保持活动”,并且以待机模式运行,但我不认为这是“断开连接”。Sleepy Zigbee终端设备无法对网络广播做出响应,只能在发送数据请求后立即从其父设备接收数据,其父设备已通过“数据待定”MAC ACK做出响应,并立即发送排队的数据。