Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK
Hi All
我在做CC2538 SPI实验时, 发现一些问题
1) 数据手册第425页, IOC_CLK_SSI_SSI0 和 IOC_CLK_SSIIN_SSI0 这两个寄存器有什么区别, 文章中也没有看到详细介绍.
2) 如果配置从机 就需要把MOSI CLK FSS配置成输入, 我找到 IOC_CLK_SSI_SSI0 和IOC_SSIFSSIN_SSI0可以把 CLK和FSS配置成输入,但是找不到能配置MOSI为输入的寄存器. 同样我也找不到能把MISO配置成输出的寄存器.
3)我往SSIDR寄存器中写数据,数据都进入FIFO中,但是操作什么可以使得FIFO中的数据发送出来呢?
4)另外IOC_Pxx_SEL 寄存器 配置的值SSI0 TX_SER OUT是什么意思?
希望有工程师能帮忙解答,谢谢