各位专家:存在问题解决不了。
背景:
(1)2个ZC网络,8个ZR,42个ZED;
(2)2个ZC网络channel都是11;panid分别是1122,1123;设为ZC1, ZC2;
(3)在实验室的时候,8个ZR和42个ZED都加入过ZC1和ZC2;
(4)搬迁到现场后,因为8个ZR和42个ZED混掉了,所以就随机加入到ZC1和ZC2。
那么问题是这样的:
设42个终端为ZED1~ZED42;
问题(1):ZED1~ZED42中,部分ZED有时候会加入ZC1,有时候会自动加入ZC2;是不是因为ZED根据当时的信号强度,自动在加入更稳定的网络,但是跨网络了!!
问题(2):如果ZC1和ZC2的channel不同,比如ZC1=11,ZC2=12; 是不是问题(1)就不会出现了?
问题(3):由于ZED发送数据的目的地址是:0000;ZED这样两边跳转,而ZC1和ZC2在同一个channel里;会不会出现通讯冲突,导致两个ZC都收不到这个ZED的数据?而看起来网络又是正常的?