TI 工程师及各位同行,现在我碰到一个zll remote的问题,向大家请教:
我有一个ZHA的coordinator,若干个ZLL router的灯以传统入网方式加入ZHA的网络中,Remote也是以传统入网方式加入到同一个ZHA网络中。然后Remote可以跟这些灯之间互相touch link。现在通过ZHA coordinator控制灯,或者通过Remote控制灯,都是没有问题的。
接下来我希望让Remote 通过touch link的方式,把已经加入到另外一个ZHA网络中的灯(为方便描述就设为灯B吧)给拉过来,实际上在touch link的时候,灯B也会blink一下,但并没有成功touch link,灯B并不受Remote控制。
所以,现在存在的问题:ZLL Remote能不能把另外一个ZHA网络里的灯拉到自己所在的ZHA网络?
谢谢!