This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zll中的pwm通道问题求教

我想问以下几个关于pwm通道的问题

1、ti官方提供的zll代码中,默认用的是定时器1的1234这4个pwm通道,那么0通道可以和1234同时使用么?

2、我初始化了定时器1的0通道,然后试了下,0123这4个通道,同时使用4个没有问题,波形也能出来,但是当我同时使用5个的时候,就有问题了。程序好像跑死了,不再接受到命令了。这是什么原因,我要同时使用5通道应该怎么样使用?

麻烦TI的工程师帮忙解答一下,谢谢了!

  • 可以同时使用的,你看下对应IO口有没有设置正确。

  • VV 说:

    可以同时使用的,你看下对应IO口有没有设置正确。

    谢谢VV的回答,现在问题已经解决了,定时器1的5个通道可以同时用,但是这样的话不能选择up/down模式,因为通道0 在这种模式下只能得到一个50%的波形,我后来用了定时器4的一路通道产生pwm来解决这个问题的。还是谢谢vv

  • VV 说:

    可以同时使用的,你看下对应IO口有没有设置正确。

    谢谢VV的回答,现在问题已经解决了,定时器1的5个通道可以同时用,但是这样的话不能选择up/down模式,因为通道0 在这种模式下只能得到一个50%的波形,我后来用了定时器4的一路通道产生pwm来解决这个问题的。还是谢谢vv