cc debugger 调试 自己的板子,cc debugger 可以识别板子(按reset后,灯能变绿),但IAR下载调试经常不成功,内存显示为全FF。
测试了电路板的3.3V电源,纹波峰峰值大概60-70mv左右,也直接外接了电源,一样不行。
DC DD等信号是芯片直接引到接插件的,PCB上长度1cm左右。
也试了上拉或者下拉电阻,都不能解决,有的甚至CC debugger都不认板子了。
用示波器观测CC或者DD时,可以正常调试。于是在CC与GND之间加了几十PF的电容(模拟示波器探头),可以正常调试了。
到底是什么原因呢?
CC debugger是淘宝买的,也怀疑 是他的问题。
但一则加电容后可以正常工作了,二来 调试 TI EVB 是正常的。 或者有什么办法验证一下是否是CC debugger的问题?