Other Parts Discussed in Thread: CC2530
1. 我有一个网络是CC2530, 2.5.1a的协议栈。
2. 其中1个协调器C,3个路由器R,47个终端节点E;
3. 通信模式:周期性7.5s:C发送广播报文,然后路由器R和终端E接收到广播后,按照各自的间隔(大概140ms)发送报文给C;采用MTO模式。
4. 正常运行。PANID: 1601, CH: 16信道;
问题:
1. 当C挂掉(或者重新更新了里面的程序),重新将C接入网络后,PADID自动为1602 ;R和C无法重新入网。
将R全部断点,剩余47个E,将E做退网处理,重新发起beacon,持续发送beacon,C有回复(并且开启允许入网),但是极难入网,非常难得可以加入1~3个。
附件是无法入网的报文,请专家们帮忙看看。