Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530
硬件情况: CC2530 + CC2592
协议栈版本: ZHA1.2.2a
phyTransmitPower设置为18
问题概述:出现一个问题,对设备控制(灯)时,出现不间断的控制不到。
问题详细描述:
调用函数 zcl_SendCommand() 控制设备,返回值为ZSuccess,但是通过抓包工具发现数据包并没有发送出去,导致控制不到设备;内存调试并没有出现溢出的现象,请问这是怎么回事?而且在1s间隔的长时间控制中,会出现RF死机的情况,这又是怎么回事呢?