This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

哪个CC2630的例程适合我

Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK, CC2530

我们公司项目上用的是CC2630。每个设备节点上有按键、LED、继电器。

基本要求是:

1、能互相控制,比如按这个设备上按键,能控制其他设备上的LED和继电器;

2、还有就是协调器能通过串口和电脑通信。

我是刚入门zigbee,而且CC2630的资料比较少,从官网上下载的例程都不知道有什么功能,如:SampleLight、SampleDoorLock、

SampleSwitch、SampleTemperatureSensor等。希望能推荐一个适合我的例程,我能在此基础上修改。

除此之外,我还看到文件中还附带很多文档,比如:《Z-Stack Monitor and Test API》、《Z-Stack Home Sample Application User's Guide》、

《Z-Stack Home TI-RTOS Developer's Guide》、《Z-Stack ZNP Interface Specification》、《Z-Stack Simple API》、《802.15.4 MAC API》等

不知道我应该看哪些?作为新手如何做才能又好又快的完成这个项目呢?谢谢

  • 如刚开始接触Zigbee, 建议采用CC2530, 资源丰富,51核简单,除了功耗比26xx高,其他都很成熟。 要注意的是目前CC2630的flash只有128K,跑zigbee协议栈,目前只能做end device。

  • 晕死!!!我们公司第一次做zigbee方面的,本来打算用2530的,但是向代理商申请样片时他们说2530已经过时了!推荐了2630,那时大概看了一看还不错就决定用了,现在硬件都弄好之后才发现程序有很多问题解决不了。

    您说只能做end device的意思是不能当协调器,那就没法组网了?那产品岂不是升级之后能力倒退了?我不太明白,请具体说明一下,谢谢

    目前是硬件都已经弄好了,您有什么建议?

  • Jason, 

    CC2630可以做协调器和路由器,只不过做协调器的话,需要外加MCU来做主控。

    如果你的网络只是一个星型网络的话,那么用CC2630没问题的,节点可以直接用CC2630,协调器一般都有主平台的,所以也可以用CC2630。

    CC2630不前不能单芯片做协调器的原因是第一版的CC2630由于Flash只有128KB,所以没办法做协调器,因为协调器对资源要求会更高点。

    目前来CC2630用在一些需要超低功耗的设备的上,能发挥它的最大优势,比方说门磁,温湿度传感器,人体传感器之类的。

    将来会有比较大的Flash版本的芯片出来,到时候单芯片也也可以做协调器了。

    这边麻烦将你们的项目具体应用私信告诉我下,可以帮你推荐下合理的方案。

  • 好的,非常感谢您的指导,明天我会把我们的项目的具体应用私信发给你。