This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AssociatedDevList 表的疑问

最近在研究终端节点和路由节点断线重连时,发现有时候能够连上有时候连不上。查了相关资料说可能与AssociatedDevList 表有关。于是针对AssociatedDevList 表查了相关资料及自己对终端节点作单步调试。对AssociatedDevList 表有一些疑问,想向TI的FAE们请教一下。自己使用的协议栈是Z-stack2.5.1A

1、每个节点都有AssociatedDevList[NWK_MAX_DEVICES],这个表的作用具体是什么?自己的理解,与本节点有父子/子父关系(或者曾经有过)。都会在本节点的AssociatedDevList里存着。除非自己应用层去做逻辑维护,协议栈是不会自己来维护这个表的?

2、如果本节点的AssociatedDevList表满了之后,会导致本节点入网不成功?因为AssociatedDevList表不能保存本节点的父节点的信息了?这也是自己的理解。

3、AssociatedDevList表没有任何信息(或者是新节点之前没有加入过任何设备)时,AssociatedDevList表里面的默认值是0xFF?还是0x00?

4、自己做过的测试,NV保存都打开。协调器A、路由器B、C、D、终端节点E。终端节点E通过B接入到ZIgbee网络中。我把路由B断电,终端E通过C接入。再把B上电。再把C下电,终端E通过B接入。每次终端E的网络短地址不变。这样十几次后,终端节点接入不了网络。我想问的是,引起这样问题的可能原因是什么?终端E的父节点再B和C之间变化。那么E中的AssociatedDevList表它占用了2个?还是更多?

  • 同问,感觉 zstack对associatedevlist的维护很不好,我们目前做的就是如果满了就把nv清一次,整个网络重建,

  • xiaohui bu 说:

    最近在研究终端节点和路由节点断线重连时,发现有时候能够连上有时候连不上。查了相关资料说可能与AssociatedDevList 表有关。于是针对AssociatedDevList 表查了相关资料及自己对终端节点作单步调试。对AssociatedDevList 表有一些疑问,想向TI的FAE们请教一下。自己使用的协议栈是Z-stack2.5.1A

    1、每个节点都有AssociatedDevList[NWK_MAX_DEVICES],这个表的作用具体是什么?自己的理解,与本节点有父子/子父关系(或者曾经有过)。都会在本节点的AssociatedDevList里存着。除非自己应用层去做逻辑维护,协议栈是不会自己来维护这个表的?

    你的理解是正确的,但是协议栈会维护这个表格,比方说子设备leave了,或者加到别的父设备了。

    2、如果本节点的AssociatedDevList表满了之后,会导致本节点入网不成功?因为AssociatedDevList表不能保存本节点的父节点的信息了?这也是自己的理解。

    AssociateDevList是保存在父设备的地方,不是保存在子设备上面的。

    3、AssociatedDevList表没有任何信息(或者是新节点之前没有加入过任何设备)时,AssociatedDevList表里面的默认值是0xFF?还是0x00?

    0xFF

    4、自己做过的测试,NV保存都打开。协调器A、路由器B、C、D、终端节点E。终端节点E通过B接入到ZIgbee网络中。我把路由B断电,终端E通过C接入。再把B上电。再把C下电,终端E通过B接入。每次终端E的网络短地址不变。这样十几次后,终端节点接入不了网络。我想问的是,引起这样问题的可能原因是什么?终端E的父节点再B和C之间变化。那么E中的AssociatedDevList表它占用了2个?还是更多?

    出现这个问题的原因肯定不是AssociateDevList,你说终端接入不了网络,终端有没有在搜索网络,路由设备有没有在回复beacon,是节点收到beacon以后没有发起rejoin 对吧,所以你要为什么没有发起rejoin?
    你看下 _tmpRejoinState这个变量。

  • 非常感谢,VV!

  • 第4个问题,由于我们是终端设备,必须要考虑省电模式。在节点成为“孤儿”之后,不能让其一直DIScover和Beacon Request。所以想了一个办法,就是在成为孤儿后,通过应用层的控制,隔一会儿发现(调用...start),再隔一会儿停止(.....stop)。有一次抓包发现,出现了 rejoin respone后。又有beacon request 发出。自己的理解就是应用层的start和stop没有控制好,从而破坏ZDO层的控制逻辑。VV有什么好的建议?