在淘宝搞了几个CC2530模块回来玩,其中比较感兴趣的是低功耗这块功能,目前测试的结果是PM2模式下,纽扣电池2.8V电压,工作电流1.1uA(FLUKE F18B),符合规格书中描述的典型值1uA,总结如下:
前言:
1. OSAL是一个不错的操作系统,不要老是想着自己进入低功耗模式,应用任务没事干了,OSAL自己会进入低功耗模式。
2. 进入PM2不困难,真正困难的是真正低功耗并且通信正常。
3. 低功耗和代码有关,和硬件也有关,必要的时候,把板子除了最小系统所需之外的期间函调,一遍排查是代码问题还是硬件设计问题。
实际操作方法:(我基于淘宝卖家的例程进行操作,每个人的例程或协议栈版本不一样可能存在一定的差异)
1. 在编译器预编译那里定义:POWER_SAVING
2. f8wConfig.cfg文件中,DPOLL_RATE\DQUEUED_POLL_RATE\DRESPONSE_POLL_RATE\DREJOIN_POLL_RATE这几个全部赋值0。
3. 在你的任务初始化中增加这么一句osal_pwrmgr_device(PWRMGR_BATTERY);否则,OS不会进入省电模式。注意所有的用户任务都必须执行这么一句,否则无法进入省电模式。
做完以上3点,恭喜你,已经可以进入省电模式了。
但是,到底是PM1或PM2或PM3,要继续往下走
4. 找到void halSetSleepMode(void)函数,PCON = halSleepPconValue;这句决定你进入哪种省电模式,找到它定义的地方,我这边赋值是PCON_IDLE,将其改成HAL_SLEEP_TIMER或CC2530_PM2,即可进入PM2模式。想进入PM3同理。
作为第4点,即可进入PM2模式,但是并不以为则真的省电,可能几百个uA也可能若干个mA甚至几十个mA和没进入PM2一样。原因是,有其他任务在不停的唤醒CPU,导致电流下不来,需要注意哪几点?
1. 键盘,如果采用扫描模式则,则不停唤醒CPU,需设置成中断模式,或加大扫描周期。
2. LED,LED也有个任务,看看你的LED是不是频繁闪烁,如果是停掉。
3. ADC,我听别人说的,有个电池检测的任务不停进行电压采样,我这里没有。
4. 协议栈、协议栈、协议栈,重要的事情说三遍。
4.1 终端上电后或者断网后,会主动查找网络,导致无法进入省电模式。解决办法:blog.csdn.net/.../51171369,TI论坛也有,我忘记链接了。
4.2 VV大侠的www.deyisupport.com/.../75525.aspx 当中的第4点。
以上做完了,我就实现了1.1uA的目标。
以上如有疑问,欢迎补充。