Other Parts Discussed in Thread: CC2530
你好,,我想问下,我在用cc2530 的P1.0控制继电器,进而控制路灯开断,大概80w。 先初始化端口,赋值为0,继电器闭合,灯亮 我用的是iar开发环境,xp电脑系统 我用smartrf04eb仿真器单步调试,仿真调试买过来的zigbee,模块都是没有问题的,这是自己设计的板子。电路的话,目前没发现问题。 每次调试到端口初始化p1.0为输出,这条语句,要不就卡主,要不就stack……90%……这种错误,要不这时候灯就亮了,后面继续卡主。当然我不开灯或者p1.0定义输出口注释掉,调试不会有任何问题,可是这样功能不能验证啊, 请问这和iar设置,或者电路,程序有问题吗,,w这个问题已经困扰很久了, 希望你能够尽快回复我,或者给些建议,,不胜感激