Other Parts Discussed in Thread: CC2531
通过TI的抓包工具CC2531及工具软件SmartRF Packet Sniffer(或者ubiqua)可以获取空中的Zigbee无线数据包。对于每一个无线数据包中都有以为LQI(或者RSSI)。通过此参数我们可以大概知道整个网络的信号强弱。对于这个我有几点理解(不知道对不对):
1、LQI表示的无线链路的质量。RSSI是无线信号的接收灵敏度。两者可以通过公式来换算。
2、抓包工具抓到的数据包中显示的LQI或者RSSI,都是抓包软件读取的抓包工具(比如CC2531寄存器中的RSSI)寄存器里面的值。只能反应出发送该节点到抓包工具之间的信号。比如一帧data request (source address 0x6340 dest address 0x5B57 LQI 39)。并不能说明0x5B57接收到0x6340的data request信号强度为39.
3、如果第2条成立。那么岂不是抓包工具里面的LQI,只是变相的可以看出节点的发送信号的强弱。