Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
zigbee网络安全配置如下:
-DSECURE=1
uint8 zgPreConfigKeys = FALSE; // TRUE;
uint8 zgUseDefaultTCLK = TRUE; // FALSE
预编译了SE_PROFILE
操作如下:
打开协调器允许加网,路由设备A加入协调器组建的网络中,然后关闭协调器允许加网且打开路由设备A允许加网,路由设备B以路由设备A为父节点加入当前zigbee网络,这些均没问题;此时让路由设备A离开当前网络重新加网,仅打开路由设备B允许加网,则路由设备A一直加不进当前网络,但打开协调器允许加网,则可以加进来。
我们通过打印信息跟踪也没发现什么问题,望TI大神帮忙看看,万分感谢!
附件是抓包文件。