问题如下:
zigbee插座开和关这些基本功能可以依据ZHA来做的; 但是如果我想在插座中加入电量统计功能,只能通过私有的通道来走么,还是有办法适配到ZHA协议中呢?
产品对接阶段,求大神答复,万分感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题如下:
zigbee插座开和关这些基本功能可以依据ZHA来做的; 但是如果我想在插座中加入电量统计功能,只能通过私有的通道来走么,还是有办法适配到ZHA协议中呢?
产品对接阶段,求大神答复,万分感谢~
Hi, Viki Shi~
power configuration cluster 是关于设备本身供电情况的配置; 我现在遇到的问题是在插座中增加了一个功能(电量统计比如电压,电流, Power, Eneger等),但这种功能只能通过私有传给ZHA Gateway,无法适配到ZHA协议中。
请问,这个问题有没有合理的解决方法呢?
补充:
这种场景出现的非常多,我们另一款产品是Sensor,但ZHA中仅支持了温度,湿度;如果我们产品即要能够拿到温度和湿度,还需要CO2,PM2.5,VOC浓度,光照强度等等数据,就面临了适配的问题,zigbee有没有这方面合理的解释和解决方法呢? 还是说ZHA现在还是没有这种灵活性,只能针对特定的应用点?或者是场景不够多?
对于这类问题,有没有一个ZHA私有部分的使用方法?
Thanks,
Jafy