你好我想使用CC2630做Zigbee的无线网络搭建有下面3个问题想请教:
1、在哪里能够下载完整版的CC2630的datasheet呢?我现在下载的datasheet只有52页,没有找到寄存器配置说明。
2、CC2630是否像CC2530一样有Z-stack协议栈可以使用,在哪里能够下载呢?请问有协议栈使用教程么?
3、使用CC2630进行射频部分设计的时候,电路按照datasheet里推荐的single ended operation,并且使能internal bias时,电路十分简单,这样是否会影响其收发无线信号的性能?另外在设计PCB板时候,能否将连接到Pin 1 (RF P)引脚的所有阻容件、阻抗匹配以及天线放置在另外一块电路板上,将这块电路板与放置CC2630芯片的电路板通过引线连接?这么做是否会影响射频性能?
十分感谢!