This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI大神你们好!我们有个需求是一个网关能兼容home automation,Smart Energy 和私有应用。
1.我们目前是用mesh开发的私有应用,是否可以将现有的mesh上的私有应用genericapp相关代码移植到HA profile的zstack上?
2.移植方法是在ZHA的zstack代码包上OSAL_XXX.c中添加generic app的event loop(GenericApp_ProcessEvent)即可?
3.energy的profile如何移植到ZHA上?
4.或者是否有其他方法?
谢谢大神!
TY,您好!
我们在亚马逊上看到一个网关产品,本身是gateway支持HA和SE,所以他这个可能是两个2530实现的?两个coordinator?还是说用linux gateway方案实现的兼容HA和SE profile?
另外除了您说的安全等级问题,一个2530支持两个profile是否有memory容量支持不了的问题?
谢谢大神!
这个方案应用层在处理的时候会根据profile做不同的区分和加密处理。 SE相对HA来说,加密方面就是SE在应用还有加密,两者的网络下面都是一样的。
所以可以运行多个profile。
CC2530没有这样的example,但是可以尝试去做。