This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Z-Stack Home 1.2.2a.44539 里面的SampleSwitch 程序下载到板子后,两个板子一直无法绑定成功,不知道为什么

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

Z-Stack Home 1.2.2a.44539 里面的SampleSwitch 程序下载到板子后,两个板子一直无法绑定成功,不知道为什么。下载的程序分

别下载cood 和 enddevice程序

先按enddevice五向按键的右键,然后再按 Cood 的五向按键右键

这是Coodinator 串口输出的信息

?H€TexasInstruments   Sample Switch狺H€IEEE:  00124B0007E4FC3F汘A€摸H€Energy Level Scan Failed橚H€Energy Level Scan Failed橚H€Energy Level Scan Failed橚H€ZigBee Coord Network ID: A01E!H€ZC: A01E 11 0000 SW5: Help       觜H€ZC: A01E 11 0000 EZMode毗!H€ZC: A01E 11 0000 SW5: Help       觜H€Match Desc Req Rsp Non Matched烚H€Match Desc Req EZMode: NoMatch嘅H€Match Desc Req EZMode: TimeOut怇!H€ZC: A01E 11 0000 SW5: Help       觜H€ZC: A01E 11 0000  

这是enddevice 串口输出的信息

?H€TexasInstruments   Sample Switch狺H€IEEE:  00124B0007E51C6D膻A€摸H€TexasInstruments EZMode撖H€TexasInstruments SW5: Help觜H€Assoc Cnf Success滯H€EndDevice: 3B7A Parent: 0嶠H€EndDevice: 3B7A EZMode: NoMatch绳H€Match Desc Req Rsp Non Matched烚H€Match Desc Req EZMode: TimeOut怇H€Zed:A01E 11 3B7A SW5: Help孇H€Zed:A01E 11 3B7A  

还有串口输出有乱码

  • 用IAR 9.30编译下载的

  • 请问是否了解绑定是什么东西?

    绑定是基于应用上功能互补的绑定,开关开关肯定不可以绑定,开关和灯可以绑定。

  • 刚从私有协议转过来搞HA,    搞错了。把switch 工程里的协调器和终端都 分别下载到两个板子。所以不能绑定。刚开始不知道需要下载light  和switch  ....

    我还有个问题,,我现在做了个HA的网关,协调栈里的设备都可以绑定进网关里了,但是不知道网关如何广播数据给每个终端,或者发送数据到指定的终端。

    我按照 samplethermostat  里有一个是发送数据给samlpeheatingcoolunit 的 函数 ,改 写了一个函数发送回给sampletemperaturesensor ,,传感器节点收不到数据,不知道为什么

    outclusters 已经加了温度传感器的,,发送方向是server_client   还是 client_server  

    VV 请问,这里还有什么什么要注意的吗??