流程如下:
1、网络中有ZLL Bridge、ZLL Remote、ZLL Light各一个,都处于FN状态;先将Bridge与Light Touchlink,成功;
2、通过电脑给Bridge发送open的开网命令,接着给Remote发送传统加网命令;
3、现象:网络中不断出现Bridge与Remote的数据交换,从Remote的Pan可以看出应该与Bridge处于同一个网络中,即加网成功,但是如果想用Remote与Light进行Touchlink则不成功,无法控制Light。抓包如附件。
如何解决该问题?先谢过!