This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530程序丢失问题和烧录无法识别问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请教各位一个问题,

我公司目前使用cc2530做为产品射频模块。最近发现以下现象

1、之前已经烧录好程序的产品(功能测试也没有问题),库存一段时间后,出货测试时发现产品没有办法正常使用,看似程序没有运行。之前客户也反映过1次产品使用过程中程序丢失现象。有的产品重新烧录时没有办法识别芯片。

2、还有部分产品在升级程序时发现烧录器没有办法识别到cc2530芯片,但是旧版本程序可以正常运行。

出现问题后,我们为了排除是虚焊问题,基本上都使用吹焊机重新焊接过芯片。

不知道有没有遇到此类问题的同行能够给予解答,目前我公司大概有大几百个此类产品,出现这类问题的大概有十几个。

  • 1, 检查下你们CC2530部分的硬件设计,是否完全和TI的开发是一致的,尤其是电源部分的设计。

    2,另外是不是每次出现问题的时候都是芯片没法识别?还有其他现象么。

  • 你好,

     电路原理比较简单,就是一个简单的供电系统,不知道TI官方针对电源这块有没有特别的设计要求,或者参考

    另外,到目前为止芯片出现问题后有以下几种

    1、芯片没有办法识别和烧录,但是芯片可以正常运行程序老程序的

    2、芯片可以正常识别,但是原有程序无法运行(貌似出厂状态)