This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用Z-STACK 中的协调器使用串口与服务器通讯,子节点使用与分机通讯,分机主动将数据发送给协调器,协调器收到服务器的应答后将数据返回给对应的分机的子节点,丢包问题严重

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

有个项目要求将分机的数据通过zigbee将数据发送给连接服务器的协调器,协调器将数据在串口发送到服务器,服务器在做出应答后将数据再发给协调器,协调器再发给子节点。但是现在在测试中发现2个问题,使用的是Z-STACK,协调器经常死机,并且速度很慢,分机的数据到服务器的时间都上秒级了,不知道是什么原因,协调器都加上自动重启但是不管用,烦请高手给指点一下。

  • 你的分机在zigbee网络里面是end device对吧?你的分机是否有在周期性的poll rate去向服务器拿数据?

  • 你好,我是一个初学者我有3个问题希望得到你的解答。

    第一个问题,AF_DataRequest()函数里面的参数第一个参数里面的目的地址端点号和第二个参数源端点里面的端点号要相同吗

    第二个问题,发送成功后,就代表对方一定接受到了吗?对方怎么确定我收到该条发送的数据了

    第三个问题,还有个发送选项参数,可以设置为让对方确认,如果配置为这个选项,接收方需要怎么处理?接收到对方的确认后发送方需要做什么处理?这些都需要自己写代码还是用协议栈已经提供的代码

    期待你的回到,谢谢