网路中 有2个 路由设备, 8个终端(长期作为路由设备的子节点)
期间将其中的一个路由设备断电, 终端设备切换到另一个路由设备下。
断电的路由设备,重新上电后。
网络中 出现 routing request 的同时, 也出现了 若干Network status 报告“non tree link failure”,
紧接着 终端设备经过 新路由父设备 发送给协调器的 消息, 都出现协调器 无法接收《应用层解析不到》 MAC 层有回应ACK。
大概 10分钟左右, 网络才恢复正常, 终端设备和协调器通信正常。
规格书描述:The routing failure did not occur as a result of an attempt to route along the tree.
实在不清楚 是为什么, 请问 “non tree link failure” 具体 是什么错误。。。
是硬件环境导致的问题, 还是软件上可做改善????
BR!