Other Parts Discussed in Thread: CC2530
如题cc2530单独模块 End进PM3 出现奇怪的现象,当未入网的时候,电流很稳定在0.4uA左右,挂了一晚上只增加了不到0.1uA,,但是当入网后,电流会缓慢升高,而且是通电时间越长电流越大(+0.02uA/min),而且断电后再重新上电,还是这个数值,当把断电时间延长再上电,这个数值才能有所下降,想知道这是什么问题啊..
已经按网上要求设置所有选项:入网后把那写pollRate都置0 了,没有用到的IO口进行上拉,仿真确定进了PM3,这期间一直没人去动这个模块,很奇怪 ,不知道有没有朋友碰到过这问题...
昨天又换了一块板子: CC2530 PM3 入网后功耗是0.4uA,挂一晚上就变成了6mA以上,而且 擦掉重新烧写 甚至换程序也回不来 这是什么情况?
@VV