你好!
目前我们在芯片CC2530上做CC2591功放,硬件原理是参照TI参考设计,
在ZHA1.2.2协议栈上需要修改什么来支持CC2591功放?
谢谢!
注:ZHA1.2.2协议栈,CC2530芯片+CC2591
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、开启 HAL_PA_LNA也一样不可以,板子无线还是有问题:在10CM内才能加网成功。请问还需要修改其他在方吗?
2、我再补充一点,我们板子上少一个外置晶振:32.768K,这个应该和CC2591功放没有关系吧?
谢谢!
就只需要开启这个。 如果你的设计是完全参考的,即PA,LNA, EN控制线IO口一致。你可以先用smartstudio直接控制,看功率是否有出来,这个不需要写软件。
smartstudio可以enable PA.
你先用smartstudio排除硬件问题,如果连线一致,一下就能搞定。
软件可在函数macRadioTurnOnPower设断点,看如下地方是否运行了
else
{
/* P1_1 -> PAEN */
RFC_OBS_CTRL0 = RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV;
OBSSEL1 = OBSSEL_OBS_CTRL0;
/* P1_4 -> EN (LNA control) */
RFC_OBS_CTRL1 = RFC_OBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV;
OBSSEL4 = OBSSEL_OBS_CTRL1;
}
那你有调用如下语句吗?
// Set the transmit power level ZMacSetTransmitPower(TX_PWR_PLUS_19);