Other Parts Discussed in Thread: CC2530
TI的工程师,
在进行CC2530的flash读写操作的时候,是否需要先HalFlashErase()先,才能HALFlashWrite()?
看网上的资料,说需要将Flash先初始化才能写操作,有一个HALFlashInit()函数,但是我找了 hal_flash.c里面都没有,其他也没有这个函数。
不知道是不是版本的问题,我的协议栈版本是:2.5.1a。
目前采用 先 HalFlashErase();然后HALDMAINIT()是可以正常写的,也能正常读。
但是因为我每次HALFlashWrite都是写4个字节,而存储的数据可能有30+字节,每次写之前都HalFlashErase()一下不免需要重新全部写入。
请问是否有更好的办法?等待回复。谢谢。