Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK
TI的大神们你们好
我们公司已完成了,ZLL色温灯(基于ZLL协议 RGB灯)的开发,以及ZLL 触摸控制面板的开发(基于ZLL 遥控器)
一. 现在公司想要在保证ZLL遥控器能够组网我们的灯的同时,也能使用手机控制我们的这些灯。
(1) 在了解到ZHA的网关(ControlBridge)可以通过Classic Commission Join将这些灯组网,并进行控制,我们使用NXP的5168 的ZHA网关验证了组网与控制没问题。现在想使用这种方案(NXP的ZHA网关换成TI的)这种方案有没有一个建议?需要去再买什么开发设备和软件?
(2)我们使用的ZLL Z-Stack Lighting 1.0.2协议,内有SamplBridgeEB 代码,这个是否可以做成ZLL网关,然后在加一个linux的网卡,与CC2531串口通信,网卡另一端连接路由器,最后手机无线连接这个路由器实现控制。这个方案是否可行,从哪入手去开发。
(3) 灯与ControlBridge全部走ZHA协议,需要购买什么设备,下载什么协议?
二. 现在在我们现有的系统内加入一个温度传感器,如果用ZLL协议,那么这个传感器要安装在触摸面板内(ZLL遥控器);如果用ZHA协议,是否有相关的独立的温度传感器设备?这里有什么建议?
希望TI大神们能够详细的帮助下我们这些问题与疑惑~,~
(我们手上现有的开发套件:SmartRF05EB1.8.1,ZLight2 RGB若干,现在使用的协议Z-Stack Lighting 1.0.2)