今天老总的一个问题让我无言以对,故向各位请教一下。
如果我家里有一个协调器,但是隔壁也有个同样的协调器,那终端上电后会不会连到隔壁的协调器去啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
今天老总的一个问题让我无言以对,故向各位请教一下。
如果我家里有一个协调器,但是隔壁也有个同样的协调器,那终端上电后会不会连到隔壁的协调器去啊
您可以在协调器上设置一个按键,在协调器启动时是不允许节点入网的,只有当按键按下后的一段时间内才可以入网。
不对吧。如果自己家的和隔壁家的两个协调器都在工作,这时自己家里要新增一个终端设备。
要是重启了自己家的协调器,那么自己家的协调器启动时不允许终端入网,那自己家的终端肯定连到隔壁家的协调器去了啊!
感觉不对啊,还是我理解错了?
首先在终端没有确定的要加入的PANID时,终端是按照信号强度来加入网络的。那自家的信号一定是大于邻居的吧(邻居家毕竟有一段距离)
自家的协调器在大部分时间都是不允许入网的,只有按键按下的一段时间可以允许节点入网。那您按下按键并给终端上电,那终端就会加入到自家的协调器网络了。
你的意思是如果终端需要入网的话,协调器需要重新启动?我平时调试不是这样的啊,我这边是只要终端上电,它就自动连协调器了,不需要重启协调器啊?
不需要重新启动的,只要按按键就好了,按键来控制是否允许节点加入网络
按下按键来调用函数ZStatus_t NLME_PermitJoiningRequest( byte PermitDuration );
使能Permit Join只对新入网的设备有效果,如果是已经入网的设备,即便Permit Join禁止了,也没关系,因为已经入网了。(您需要先预编译NV_RESTORE)
ZStatus_t NLME_PermitJoiningRequest( byte PermitDuration );
定义了协调器或路由器在一个固定的周期内如何允许设备加入。
PermitDuration -在这个指定的时间(单位为秒)内允许设备关联。0x00和0xff表示分别禁止或允许设备关联。
明白了,回答很给力,我试试。
我还有一个问题,如果所有设备都断电重启后还能保持原来配置好的连接关系吗?
您可以预编译NV_RESTORE选项,这样就会在断电后保持原来的网络信息
恩,再请教一点,如要要终端在上电后不主动去加入网络,只有在特定信号(如连续按下按键5秒)才去加入网络,该如何实现?
“终端在上电后不主动去加入网络” 可以预编译 HOLD_AUTO_START,然后您可以在终端上也加一个按键,用于控制终端是否开始寻找并加入网络。
“控制终端开始寻找并加入网络”这个用什么函数可以实现呢?
我是个新手,很多功能不知道用什么函数来实现,有没有一个文档专门记录这些函数的?非常感谢
您可以使用预编译 HOLD_AUTO_START
如果使用HOLD_AUTO_START选项,那么本工程就会禁止自动启动ZDApp事件处理循环中的ZDO_NETWORK_INIT事件,也就是上电后不自动调用ZDOInitDevice(),需要通过外部事件,或者用户自己调用这个函数
可以参考下 http://blog.chinaunix.net/uid-30267417-id-5059955.html