Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC2530
各位论坛里的朋友:
之前用zigbee的协议栈,能很方便的实现OAD功能。
我在尝试用simpliciTI协议栈做OAD功能时,碰到一些问题,
1、在OPTIONS->LINK->CONFIG中使用oad.xcl文件是,会报 Error[e18]: Range error, The INTVEC segment must begin at address zero错误,在Suppress these diagnostics中忽略了这个错误
2、在General Options->target.->location for constans 中选择ROM mapped as data,不使用oad功能,程序都不能正常运行,而在ZigBee协议栈里,是可以运行的,这一项对于OAD功能是必须的吗
请熟悉oad设置的朋友能指点一二,不胜感激