使用Z-Stack Mesh 1.0.0 出现一些不好解决的问题,
当网络中结点数目多, 通过路由连接的结点工作时间长后就会平凡掉线,
检查网络中设备的发现,有些结点的网络地址是重复的,
可能是因为地址随即分配的原因,时间长了, 重新入网就获取新的地址, 老的地址还存在关联表中,
但重新入网后很快就会掉线, 有些结点协调器就没办法连通,
但在设备都带电点情况下,使用mac层api进行beacon Request发现设备都能有beacon 响应的,,
说明设备应该还活着,只是路由上出现了问题及关联表上有问题
但路由和关联表都封装了起来更本没办法处理