This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZLL SampleBridge 和 Samplelight 具体应用问题

麻烦问一下 TI的 工程师 有如下几个问题 一直受困扰。还望 工程师们 给予一些解答。

1, 最近在学习 ZLL的 SampleBridge 和 Samplelight 的相关例程和对应的 文档和 API函数,我的问题是如果 把这个 SampleBridge--Dongle-Router  程序下载 到zigbee模块里面  ,这个模块身份是否就代表  协调器了,负责管理整个zigbee网络 ?   把这个 Samplelight  --Zlight-Router  程序下载到另一个模块里 是否这个模块可以实现 路由节点功能。

2,如果问题 1中   烧录Dongle-Router  程序的zigbee模块  可做协调器,  那在ZLL 灯控协议中 一个协调器 最多 可带多少 路由器啊?

3,如果问题 1中 烧录Dongle-Router  程序的zigbee模块 不能做 协调器 ,目前我的应用需求在 整个zigbee网络中 只想有协调器和路由器这两种身份, 那在ZLL灯控 程序中 下载什么样的 程序能 对应 实现协调器的功能 , 就是 ZLL中 哪个 例程 可以 实现 协调器 功能,哪个例子 可以做路由。我之前在这个论坛上了解到 VV先生用 ZHA的协调器和 ZLL的灯可以 配对。我想问一下 这种结合方式 可以在实际工程中应用吗?

4,在实际应用中我想问一下 ,节点入网方式 ClassicalCommissioning 和 TOUCH_LINK ,这个两种方式使节点入网有什么区别吗? 一直没弄明白。还望高手指点。

5, 在ZHA和 ZLL 协议中 整个网络中可以容纳的 路由节点 数量 最大能多少啊? ZLL协议中是否存在 协调器 这个 节点身份啊?