采用的Z-Stack-Mesh-1.0.0,
节点的最大数量是:NWK_MAX_DEVICES。
问题1 :
现在理解的是: 路由设备和终端设备数量都不超过NWK_MAX_DEVICES,可以都是路由设备,也可以都是终端设备,不知道这样理解是否正确?
问题2:
NWK_MAX_ROUTERS 这个现在是否有效?
问题3:
// Number of reserved places for router and end device children, to be used in stochastic .addressing
#if !defined ( NWK_MIN_ROUTER_CHILDREN )
#define NWK_MIN_ROUTER_CHILDREN 0
#endif
#if !defined ( NWK_MIN_ENDDEVICE_CHILDREN )
#define NWK_MIN_ENDDEVICE_CHILDREN 0
#endif
这个两个宏定义如何理解,也就是如果我想协调器下面只有路由器的话,如何调整这两个参数?