This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZLL 灯具 入网方式

最新在学习ZLL和ZHA 相关内容 麻烦问一下 TI工程师

1,ZLL-Bridge (initiator) 可通过 Touch Link 方式 让 ZLL-Light (target) 入网 , 除了这种方式 外, (initiator) 能用Classic Commission Join 方式让 target 入网吗? 如果可以 , (target) 入网流程 是什么啊? 如果不可以 ,我想问一下 Classic Commission Join 入网方式 是不是 必须得通过 协调器COO 方式建立网络,再让路由或终端节点 入网。

2, 因为我现在实验发现 用Touch Link 方式 让 ZLL-Light (target) 入网 后 ,再让 第二个 (target) 入网 很难,除非把 第二个 (target)与 (initiator) 考的很近或把 第一个 之前 已经加入的 ZLL-Light (target) 断电 ,才能 把target 入网。 但这种方式 在实际 工程应用 感觉不便利。 有没有什么 方法 让 (target) 不受 空间距离限制方式 就可以入网啊。

3, ZLL-SampleBridge 工程中 有个参数 :MAX_LINKED_TARGETS 在程序中 #define MAX_LINKED_TARGETS 10 是说明 一个(initiator) 最多可以控制 10个 (target) 吗 , 还望 工程师 给予指点 。 而且发现这个 宏 定义 数值 好像 不能 改。

4,飞比 家的 灯控网关 自称用的 是 ZLL 协议 可以和飞利浦的hue灯具互联互通 。 但他家网关 在 加 ZLL-Light (target) 时可以 不受 距离限制。不知道他家 网关里面的 zibgee 模块节点身份是COO 还是 ZLL-Bridge (initiator),说白了 他家用的是 Touch Link 方式 ,还是 Classic Commission Join 让灯具(z-light)加入zigbee网络啊? 针对以上几个 问题 已经 考虑 多天, 但一直 没找到 答案 ,还望 高手们 给予指点。

5 如果用ZHA的 协调器 与ZLL灯具 路由  配套使用,那 ZLL灯具的 所以功能   调光、调试、分组控制 等等 都能实现吗?

  • 1, 建议先了解下classic入网的要通过哪些步骤??不带协调器网络也可以classic 方式入网的。

    2,classic方式

    3,最多可以跟10个设备touchlink,控制的只要有对应的短地址都可以的。

    4,请问你了解两种方式的区别在哪里么??? 

    5,当然都可以实现。