Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
CC2530采集电池电压,三个月无果,芯片手册都快翻烂了,找不出问题,求vv大神指教
采集方法:
使用芯片内部参考电压,采集15通道,也就是Vdd/3,然后算出Vdd
采集到的结果 一直是 40979
为了排除其他程序的干扰,只写了没有基于z-stack,直接祼跑,代码如下:
完整的工程在附件中,有兴趣的朋友请帮忙调试一下,万分感激!
void main(void)
{
uint16 i=0;
uint16 vdd, tmp;
DISABLE_ALL_INTERRUPTS();
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
InitLed(); //设置LED灯相应的IO口
uartInit();
P0SEL |= (BV(1));
APCFG |= (BV(1));
ADCCON3 = 0x3F;
ADCCON1 |= 0x30; //选择ADC的启动模式为手动
while (1) {
ADCCON1 |= 0x40; //启动AD转化
while (!(ADCCON1 & 0x80));
tmp = ADCL >> 4;
vdd = ADCH;
vdd *= 32;
vdd += tmp;
uart1_send_str("ADC:");
uart1_send_int(vdd);
uart1_send_str("\r\n");
DelayMS(1000);
}
}