This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZLL 遥控器remote 跟zlight 灯具 配对 不成功

麻烦 问一下 TI的 工程师  最近学习ZLL 协议  想用遥控器 remote   控制  灯具 z-light

1,遥控器 下载 SampleRemote  这个程序, 灯具下载的 是 Samplelight 程序。 现在准备 用 遥控器的 Touch-link方式  与灯具配对,然后控制灯具的亮度、开关。

但发现 遥控器一直不能 与 灯具配对,通过 仿真发现  首先 Remote发出Scan Request以后,Light 能收到并 发出的 Scan Response, 然后 Remote就不再进入initiatorScanRspCB( )  这个程序里面, 不知道 是什么原因。  

麻烦 问一下 TI 的工程师 ,怎么解决这个问题。 这个问题 困扰我好久了。

我在 SampleRemote   的 程序中 改ZLL_TL_WORST_RSSI 设置 为 -110     Samplelight 的 ZLL_TL_WORST_RSSI  设为-80.


  • 两个设备有靠近吗?

    有没有空中抓包的数据包,让我们看看

  • 我目前的情况是,用你们的两个2530板子,通过Touchlink Commissioning方式可以实现控制,另外我手里还有一个3.0的zigbee网关,我想用zlight-router,与我的3.0网关通信,不过我的网关不支持Touchlink Commissioning这种方式,于是我把zlight部分代码改了个宏定义(#ifndef HOLD_AUTO_START)我改为了(#ifdef HOLD_AUTO_START)或者把宏定义去掉,不过还是不能加入3.0的网关,请问是什么原因,