This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZigBee设备无法入网(CC2530 flash是不是有 问题 )

Expert 1850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

最近 我们生产了一批协调器。

发现部分协调器,无法允许ZigBee设备入网。

通过抓包发现  beacon 中的 End device Capacity  位  为  0x00,

但是 协调器刚生产出来,并没有加过任何ZigBee设备, 不可能 End device Capacity  为0x00.

通过以下两种办法可以恢复正常, 重新烧录程序 或 将NV flash 擦除一次 然后ZigBee复位。

请问 是不是 CC2530 的flash 有问题

谢谢!