Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
您好,我在使用CC2530开发数据采集系统时,发现网络稳定性不好,经常出现网络运行一段时间后,有些节点就掉网的情况。我使用SampleApp例程和SensorDemo例程都进行过实验,发现无论是绑定方式还是非绑定方式的组网,终端节点都会出现掉网,效果都不是很好。我想问一下,有没有什么比较有效的改进手段?要做数据采集系统,是基于SampleApp例程合适还是SensorDemo例程更合适?非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
绑定是为了让节点记住目标节点的地址,跟构建mesh网络没有关系,如果你知道目标节点的地址,你也是可以直接对它发数据的而不需要绑定,不管绑不绑定对组网稳定性没有影响。
谢谢您的回复,我基本上懂了!还是那个问题,如果我组建一个Mesh网络的传感数据采集系统,是采用SampleApp例程进行修改合适,还是SensorDemo例程合适呢?感觉SensorDemo例程要比SampleApp例程复杂不少,理解起来不太容易。
此外,我也使用GenericApp进行了组网测试,发现也会出现终端节点掉网的现象,TI给的几个例程中,SampleApp,SensorDemo,GenericApp,SimpleApp,哪一种比较适合构建比如大概40个点左右的mesh网数据采集系统呢?非常期待您的回复!
首先,确认你是不是用了TI的最新协议栈Zstack2.5.1,如果版本太老可能会有很多Bug没有解决。
对于你的Mesh网络,如果是多点到一点,只有一个采集中心的话,用SampleApp比较合适,很容易上手,
如果有多个采集中心,用SensorDemo比较合适
多个采集中心 并不是指多个Coordinator,只是SensorDemo设计了一个Gateway的角色,适合多个采集中心的应用,在Zigbee网络中它是个Router
你先看一下Zstack里面的例子说明文件\ZStack-CC2530-2.5.1\Documents\Z-Stack Sample Applications.pdf,然后我推荐你可以用两种方法去完成这个应用,我手头也没有已经改好的代码:
1.选用最简单的例子SampleApp,自己在应用层打开串口去做RF通讯,你要先理解应用层代码文件SampleApp.c是如何操作的
2. 选用SerialApp,直接串口通讯,这个例子串口已经打开了,但这个例子比较复杂一些,因为节点需要做好绑定之后才能通讯,如果只是单向通讯结构,你也可以直接让传感节点对目标地址为0x0000(协调器)的节点直接通讯。
这是正常的情况,最后的Zigbee Coord Network ID:76c9 表示coordinator已经正常建立了网络,网络的PAN ID为0x76C9.
之前的Energy Level Scan Failed可以忽略,是进行信道能量扫描时会打印的。
Kanjie
调用LCD相关API能显示你想要显示的东西。 hal_lcd.h中。
这是个常用API:void HalLcdWriteScreen( char *line1, char *line2 );
CZ你好,问两个问题
1.我用serialapp例子,两块板子连PC串口收发数据,比如是一个TXT文件里面是数字1-1500, 收到的数据会丢掉一些,中间会有些乱的。你有什么建议吗,另外下面这句
具体意思是什么
/*uartConfig.flowControl = TRUE;*/
uartConfig.flowControl = FALSE;
2.我需要做一个串行网络,也就是一条直线,每个端点都采集数据最后都传到最后一个点。是不是用SampleApp这个例子比较好。我理解 最后一个端点设定为协调器,其它都设定为路由。 想问下路由的最大深度是多少。
你可以分包去发送,这样丢包概率会小些,如果一定要确保不丢包,那么需要对每个数据包做回发确认。
uartConfig.flowControl = FALSE; 表示关闭串口流控,这个是用于四线串口的。
可以用SampleApp的例子,路由的深度只有6级。
可以修改路由深度,但深度越高稳定性越差,具体性能需要实测。
PANID可以固定也可以随机生成,如果随机生成,加网节点默认是随机加入,加网节点可以在事件ZDO_NWK_DISC_CNF里对加网列表进行分析。