Other Parts Discussed in Thread: CC2530, TIMAC, Z-STACK
社区内的各位TI员工以及各位前辈们好!
小弟最近在做一个项目,因为要求是收发延时低(5ms),丢包少,而且鉴于本身数据量较小(600Bps),固选择根据BasicRF例程改成点对点的透传模块。经测试单路信号的收发很稳定,在5米以内基本不丢包,但是当我使用两路信号同时进行信号的收发时(两路信号的信道为11和20 ,PANID也设置成了不一样的,收发地址也设置了),会存在明显的丢包现象,找了很久的原因没有找到,还请有遇到这种问题的同仁多多指教,谢谢!
不知道这种情况与信号的调制方式,空中速率等有没有关系,在BasicRF中没有找到设置 调制方式 和 空中速率 的方式,如果知道请一并告知,再谢!