Other Parts Discussed in Thread: CC2538
请问2650能否使用像CC2538那样,使用basic_rf方式进行点对点的无线发送呢?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一直不是太喜欢TI员工的问答模式,TI的员工习惯让人去思考,总是丢个大概,就像医生写的药方一样,提问被解决的人呢在解决后很少再来详细描述的。
这个问题我来描述下关键过程:
1.去TI官方下载对应CC26XX的应用程序进行安装,找到对应自己的操作系统和对应的应用芯片的合适版本的来安装
地址:http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/
2. 安装完成后,可以在对应的文件夹里找到IAR下的各种例程,例如我按照默认路径安装后,相关的IAR例程目录地址是在:
C:/TI/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08/examples/IAR 文件夹
但是这些例程并不像栈协议那样是配置好的IAR空间和工程的,不可以直接打开。
你还需要再按照TI提供的资料先来配置IAR,按照他的方法才能打开这些例程:
配置方法的网址:processors.wiki.ti.com/.../Creating_TI-RTOS_Applications_in_IAR_Embedded_Workbench