This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

协调器ZNP发送数据给PM2终端节点出现ZMemError的问题

环境条件:

            1.终端节点为PM2模式,能够接受数据
            2.协调器用TI提供的ZNP代码
            3.网络中有路由器
现象:
         当终端节点直接挂在协调器下时或者挂在路由器下都出现接收不到数据的情况:协调器发送给终端节点的数据包大小为98bytes,测试过程中有时候ZNP会回复ZMemError,此时终端节点接收不到数据,用CC2531DK_Dongle抓包,发现协调器没有把数据发送出来
调试结果:
       接收数据失败时,ZNP会回复数据:fe 01 64 01 10 74   其中在ZNP代码中找到宏定义#define afStatus_MEM_FAIL           ZMemError          /* 0x10 */,经过调试发现是在该函数中返回 0x10

afStatus_t AF_DataRequest( afAddrType_t *dstAddr, endPointDesc_t *srcEP,
                           uint16 cID, uint16 len, uint8 *buf, uint8 *transID,
                           uint8 options, uint8 radius )
{
  
……
  {
    if (len > afDataReqMTU( &mtu ) )
    {
      if (apsfSendFragmented)
      {
        stat = (*apsfSendFragmented)( &req );         //此处返回了0x10
      }
      else
      {
        stat = afStatus_INVALID_PARAMETER;
      }
    }
    else
    {
      stat = APSDE_DataReq( &req );
    }
  }
 ……
}
  • 这个问题多见于heap size不够,不足以分配数据传输所需的buffer,可以增大heap size试下

  • 谢谢,我已经增大过了,还是出现了这个问题,确实能减少很多,但是没有彻底解决。还有个,增加heap会不会影响TC-LINK的问题,因为我看预编译没有TC-LINK的heap size会比有TC-LINK的heap size大

  • 出现这个问题的原因就是osal_mem_alloc返回错误。

    原因肯定heap size不够了,请问你在程序里面有其他申请RAM的地方么? 很多变量?

    现在map文件里面,ram还剩下多少?