请问:
在应用中采用Uart命令方式入网,当设备断电后,再次上电的时,设备不会恢复到原来的网络中?
1、入网函数:
zstack_devStartReq_t startReq = {0};
startReq.startDelay = 0;
(void)Zstackapi_DevStartReq(SampleEntity, &startReq);
2、添加宏定义:NV_RESTORE
3、需要在该函数static bool processDevStartReq( ICall_EntityID srcEntityID, void *pMsg )中修改什么吗?
uint8 ZDOInitDevice( uint16 startDelay )中的networkStateNV = ZDO_INITDEV_NEW_NETWORK_STATE;
造成的吗?